¿Dónde colocar el limitador de Sobretensiones Transitorias iPRD?
iPRD40

Respecto a la sobretensión transitorias, el reglamento de baja tensión Guía BT-23 es definitivo en ese aspecto, y detalla la ubicación del limitador de sobretensiones transitorias. Se adjunta extracto de guía:

"En el sistema TT, el dispositivo de protección contra sobretensiones podrá instalarse tanto aguas arriba (entre el interruptor general y el propio diferencial) como aguas abajo del diferencial. En caso de instalarse aguas abajo del diferencial, éste deberá ser selectivo de tipo S (o retardado).
Para instalaciones en viviendas con un único diferencial, con el fin de evitar disparos intempestivos del interruptor diferencial en caso de actuación del dispositivo de protección contra sobretensiones, dicho dispositivo debe instalarse aguas arriba del interruptor diferencial (entre el interruptor general y el propio interruptor diferencial)".


Se adjunta esquema:
Esquema

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Esquema PRD.jpg [39.64 KB]
Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: