Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Qué son los contactores de retención magnética?
Problema:
Desconocimiento de los contactores de retención magnética

Línea de producto:
Tesys D

Ambiente:
Hardware

Porque:
  • Conocer cómo puedo realizar retenciones de la bobina sin tener alimentación de ella
Resolución:
Los contactores de retención magnética de los dos tipos montados en bloque y barra están equipados con un electroimán especial que les permite permanecer en la posición “ON” cuando la bobina deja de estar energizada.
Las propiedades especiales de los contactores de retención magnética los hacen indicados para un gran número de aplicaciones:

Condiciones de empleo
  • Temperatura máxima ambiental: 55 °C
  • Máxima tensión de empleo: 1000 V, 50…60 Hz
APLICACIONES

En el archivo adjunto encontrara información de la oferta de contactores Magnéticos de Schneider Electric.

Schneider Electric Argentina

Documentos adjuntos
Contactores retencion magnetica.pdf [1.3 MB]
Explora más
Producto:
Explora más
Producto:
  • Documentación del producto
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies