{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo puedo extender la longitud del cable de un Modulo de batería Symmetra LX o Symmetra RM XR?

Problema:
¿Cómo puedo extender la longitud del cable de un modulo de batería Symmetra LX o Symmetra RM XR?

Línea de productos:
Symmetra LX

Entorno:
Hardware

Causa:
Puede surgir la necesidad de que no haya espacio entre el frame del UPS y los modulos XR, es decir, si no pueden instalarse en el mismo rack o gabinete.

Resolución:
Hay dos kits que le permitirían extender la longitud de un cable de tramo extendido Symmetra RM o Symmetra LX.

SYOPT4: 4ft (1.2m) Extension Cable
SYAOPT5: 15ft (4.6m) Extension Cable

Tenga en cuenta : Estos cables NO son compatibles con los gabinetes de ejecución extendida SYXR4 y SYXR12  diseñados para su uso con Symmetra Power Array.






Schneider Electric Argentina

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Symmetra
Explora más
Rango:
Symmetra