{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

¿Qué son las curvas de disparo en interruptores Riel Din?

Problema: Desconocimiento de la función que cumple el tipo de cuervas en interruptores Riel Din Línea de producto: Acti9 Ambiente: Distribución eléctrica en baja tensión Porque: Desconocimiento en la...

¿Qué es el control de 2 hilos y 3 hilos en los variadores Altivar?

Control de 2 hilos : 2 hilos para los comandos de arranque del variador, hacia adelante y hacia atrás o reversa. En el control de 2 hilos no hay un comando de paro por separado. Los comandos de...

¿Qué hacer frente a las fallas SCF1, SCF2 y SCF3?

Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de...

¿Que puede cause un fallo OCF en un ATV312?

Problema El variador se está disparando en un fallo OCF. Línea de producto Altivar 312 Ambiente Hardware Porque Fallo OCF en un variador ATV312 Resolución Verifique la información de la placa de...

¿Cuál es la diferencia entre PNP y NPN al describir la conexión de 3...

La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...

Las computadoras que contienen fuentes de alimentación PFC (Factor de...

Problema: Las fuentes de alimentación de Power Factor Corrected (PFC) se están volviendo cada vez más populares en las computadoras de escritorio en América del Norte. Contribuyendo a esta tendencia...

¿Es possible utilizar el modulo ACE959 (4 hilos) en una red Modbus RS485 2...

SÍ es posible, pero hay que hacer un puente entre Tx+ (B) /Rx+ (B') y Tx- (A)/Rx- (A') como se indica abajo:

¿Qué haría que la pantalla de los variadores ATV320 destellara?

Problema: ¿Qué haría que la pantalla del ATV320 destellara? Línea de producto: ATV320 Ambiente: Todos Causa : La pantalla de la unidad parpadea de forma intermitente. El motor no alcanza la velocidad...

Ver más

Preguntas frecuentes sobre videos popularesVideos populares

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Ver más

Conoce más con nuestras Preguntas Frecuentes de conocimiento generalConocimiento general

¿Cuál es la diferencia entre PNP y NPN al describir la conexión de 3...

La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...

¿Qué significan los términos AC1 y AC3?

Problema: ¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3? Línea de productos: Productos de Schneider Electric Entorno: Cargas inductivas y resistivas Resolución: AC-1 - Esta categoría se...

¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas?

Problema: ¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas? Línea de productos: Equipo de distribución Resolución: Las cargas resistivas son cargas simples donde las ondas sinusoidales...

¿Cuál es la vida útil de la batería del medidor de la serie PM5500?

Problema: Vida útil de la batería en la serie PM5500 Línea de productos: PM5500 Ambiente: Hardware Porque: Conocer aspectos técnicos del medidor Resolución: La batería interna del medidor mantiene el...