Merlin Gerin wurde 1920 gegründet und spezialisierte sich zunächst auf Mittel- und Hochspannungs-Ölleistungsschalter. Das Unternehmen wuchs schnell und investierte kontinuierlich in Innovationen, bis es 1992 von Schneider übernommen wurde.
Meilensteine
- 1920
Paul-Louis Merlin und Gaston Gerin gründeten ihr Geschäft für Elektrogeräte in Grenoble.
- 1921
Das Volta-Labor in Grenoble wurde gebaut, um Sicherheitstests an Hochspannungsprodukten und -geräten mit Spannungen von bis zu 800 kV in den 1930er-Jahren durchzuführen.
- 1929
In Grenoble wird die Schule für Elektrotechnik von Paul-Louis Merlin eröffnet.
- 1937
Merlin Gerin ist ein Pionier auf dem Gebiet pneumatischer Leistungsschalter, die zuverlässiger und sicherer sind als Alternativen auf Ölbasis.
- 1946
Der erste Leistungsschalter von Merlin Gerin zum Unterbrechen von Kurzschlüssen mit 10.000 A und 15.000 V wird auf den Markt gebracht.
- 1951
Die erste Serie kompakter Niederspannungs-Leistungsschalter wird unter der Lizenz von Westinghouse auf den Markt gebracht.
- 1972
Der Niederspannungs-Miniatur-Leistungsschalter F32 für Privathaushalte wird eingeführt.
- 1974
Das modulare Schutzsystem Multi 9, Vorläufer von Acti 9 und Resi 9, wird eingeführt.
- 1986
MasterPact 800-6300 – Ein Luftleistungsschalter mit geformtem Gehäuse wird eingeführt.
Die Geschichte von Schneider Electric
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und die zahlreichen Marken von Schneider Electric.
Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.