Schneider Electric präsentiert auf der SINDEX in Bern IIoT-Lösungen für die smarte Industrie der Zukunft
Der Tech-Konzern zeigt an seinem CO2-neutralen Messestand ein umfassendes Automatisierungsportfolio für das smarte und nachhaltig erfolgreiche Wirtschaften. Im Mittelpunkt stehen energieeffiziente Motor Control-Lösungen, der neue Lexium Cobot sowie eine Engineering Plattform für die herstellerunabhängige Automatisierung.
Vom 05. bis 07. September findet mit der SINDEX in Bern die Schweizer Leitmesse für industrielle Automatisierung statt. Auf dem Branchentreff zeigt Schneider Electric in Halle 2, Stand 10, sein umfassendes Portfolio digital unterstützter Automatisierungstechnik. Die vorgestellten Lösungen reichen von einem auf IEC61499 basierenden Softwaretool für herstellerunabhängige Automatisierung, über Neuheiten aus der Robotik – etwa den Lexium Cobot oder das Transportsystem Multi Carrier – bis hin zu dedizierten IoT-Technologien für industrielle Anwendungen. Eine Besonderheit: Getreu dem Fokusthema der Messe «Technology meets sustainability» wartet der Tech-Konzern als einziger Aussteller mit einem vollständig CO2-neutralen Messestand auf.
Herstellerunabhängig automatisieren mit EcoStruxure Automation Expert
Für die Nutzung von Industrie 4.0-Potenzialen – etwa in Sachen Flexibilität, Resilienz oder Effizienz – sind proprietäre Steuerungssysteme ein grosses Hindernis. Schneider Electric verfolgt daher einen konsequent herstellerunabhängigen und softwarezentrierten Automatisierungsansatz auf Basis von IEC61499. Kennzeichnende Eigenschaften sind die Entkopplung der Lebenszyklen von Hardware und Software, die einfache Wiederverwendbarkeit von Softwareobjekten sowie eine dezentrale Verteilung von Code. Anwender dieser Technologie profitieren von einem zuvor unbekannten Mass ingenieurstechnischer Freiheit und Flexibilität. Mit dem EcoStruxure Automation Expert bietet Schneider Electric ein Engineering-Tool, mit dem sich eine solche Herangehensweise an die Automatisierung bereits heute industrietauglich realisieren lässt. Unternehmen wie GEA oder WILO haben bereits erfolgreich damit gearbeitet.
Multi Carrier und Cobot
Auch das Robotiksortiment von Schneider Electric wurde erweitert. Auf der diesjährigen SINDEX ist beispielsweise eine Maschine zu sehen, die das Multi Carrier-System und den neuen Lexium Cobot vereint. Während die Transportlösung individuelle Bewegungsprofile mit sehr hoher Positionsgenauigkeit ermöglicht, erlauben die Eigenschaften des kollaborativen Roboters eine gefahrlose Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. In der auf der SINDEX gezeigten Maschine kommt zudem eine Kamera von Cognex für die intelligente Bildverarbeitung zum Einsatz.
Schlüsseltechnologien für Industrie 4.0
Eine Besonderheit des Automatisierungsportfolios von Schneider Electric ist die starke Ausrichtung auf nachhaltige und energieeffiziente Lösungen. So sind nahezu sämtliche Automatisierungskomponenten digital vernetzbar und können ihre Daten an übergeordnete Steuerungen oder Energiemanagementsysteme weiterleiten. Mithilfe entsprechender Softwarelösungen – etwa von Schneider Electric Tochter AVEVA – profitieren Anwender von einem integrierten Blick auf ihre Energie- und Produktionsdaten.
«Nur mit den Mitteln einer IIoT-basierten Digitalisierung ist es möglich, Industrieanlagen nachhaltiger und wirtschaftlicher aufzustellen», bekräftigt Tanja Vainio, Country President von Schneider Electric Schweiz. «Wir zeigen auf der diesjährigen SINDEX, dass es nicht immer notwendig ist, gleich alle Prozesse zur automatisieren oder zu verändern. Es geht darum, cleverer zu werden und den Wirkungsgrad Schritt für Schritt zu erhöhen. Unsere Lösungen sind ein gutes Beispiel, wie das beim Thema Digitalisierung und Energieeffizienz schon mit einfachen Lösungsansätzen gelingt.»
Weitere Informationen sowie Gratistickets nach Registrierung sind hier erhältlich.
Angehängte Dateien
2023_05_SchneiderElectric_Interpack_Messestand_-3.jpg
JPG, Fotos17/05/2023Anlage anzeigen
Kontaktpresse

Susanne Backe-Theis
External Comms & Sustainability Lead DACHsusanne.backe@se.com
Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztrust
Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.