Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
ATS48 / ATS480: Was muss beim Fehler Phasenverlust Motor (PHF) geprüft werden ?
  • Netz, Anschluss des Sanftanlassers und die
    eventuell zwischen Netz und Sanftanlasser
    geschalteten Trennvorrichtungen (Schütz,
    Sicherungen, Trennschalter,...) prüfen
  • Anschluss des Motors und die eventuell
    zwischen Sanftanlasser und Motor
    geschalteten Trennvorrichtungen (Schütze,
    Trennschalter, ...) prüfen.
  • Zustand des Motors prüfen
  • Prüfen, ob die Konfiguration des Parameters
    PHL zum eingesetzten Motor passt.
  • Der Motor muß unbedingt an den Klemmen T1, T2 und T3 angeschlossen werden.
    An den Klemmen A,B,C kann das ByPass Schütz angeschlossen werden,. Die Strommessung
    und damit die Phasenüberwachung erfolgt aber nur über die Klemmen T1, T2,  T3.