Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welches Kabel wird zur Programmierung der Geräte mit der Software SoMove benötigt?
Zur Programmierung mit der Software SoMove wird das Kabel mit der Referenz TCSMCNAM3M002P benötigt.

Der TCSMCNAM3M002P-Konverter ist ein Programmierkabel, das seinen Betrieb nach der vorschriftsmäßigen Installation als viritueller
COM-Port in einem PC System aufnimmt. Das Kabel konvertiert serielle Signale über die USB-Verbindung in RS485 Signale.
Auf diese Weise wird eine Verbindung zwischen einem PC mit einem USB Port vom Typ A und RS485-Geräten hergestellt,
die mit einem RJ45-Steckverbinder ausgestattet sind.

Das Kabel übernimmt die Kommunikationsfunktion und erkennt darüber hinaus, ob das angeschlossene RS485-Gerät von Schneider Electric
mit Strom versorgt werden muss, um automatisch die geeignete Spannung (oV, 5V oder 10V) bereitzustellen.

siehe Anhang

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
TCSMCNAM3M002P.pdf [517.33 KB]