FAQs durchsuchen
Welche Bedeutung hat die Vijeo-Designer Fehlermeldung "Fehler 1800: die angegebene Plattform kann nicht gefunden werden" ?
Beim Herunterladen konnte die Verbindung zur Plattform nicht hergestellt werden.
Die Fehlermeldung wird bei Nutzung der Ladeoption Seriell bzw. USB aufgrund einer der folgenden Bedingungen angezeigt:
Das Plattformgerät ist AUS.
Das Ladekabel ist nicht an den angegebenen Port am Editor-PC angeschlossen.
Die Anschlüsse des Ladekabels sind locker.
Es wird ein unzulässiges Ladekabel verwendet.
Das Ladekabel ist beschädigt.
Die angeschlossene Plattform wird nicht unterstützt.
Die Fehlermeldung wird bei Nutzung der Ladeoption Ethernet aufgrund einer der folgenden Bedingungen angezeigt:
Vijeo-Designer Runtime wird nicht ausgeführt oder die Plattform ist nicht EINGESCHALTET.
Sie haben eine falsche IP-Adresse in die Ladeeigenschaften der Plattform eingegeben.
Die angegebene IP-Adresse der Plattform ist für eine Vijeo-Designer-Plattform ungültig. Möglicherweise wurde die IP-Adresse eines anderen Teilnehmers eingestellt.
Sie haben "Alles herunterladen" in einem Projekt verwendet, für das mehr als eine Plattform auf dieselbe IP-Adresse eingestellt ist.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: