Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welche Vorteile hat der DC-Bus-Anschluss bei einem Frequenzumrichter ATV320, wenn dieser gleichzeitig auch am AC Netz angeschlossen ist ?

Durch die gemeinsame Nutzung des DC-Busses durch mehrere ATV Frequenzrumichter werden bei Bremsungen Energieeinsparungen erzielt.

Jeder einzelne Umrichter würde durch das AC-Netz und über den gemeinsamen DC-Zwischenkreis gespeist. Wenn ein Umrichter abbremst, kann die Bremsenergie durch einem anderen Umrichter im DC-Bus-Netzwerk genutzt werden.
Diese Energie muss dann nicht dem Versorgungsnetz entnommen oder im Bremswiderstand in Wärme umgesetzt werden. Durch diese Verkabelung kann zudem der Bremswiderstandswert reduziert und die Motor-Abbremszeit verkürzt werden.

Diese Anwendung ist nur geeignet für Umrichter mit gleichwertigen Bemessungsdaten (oder bei einer Differenz von maximal einer Bemessungsgröße)!