Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Welcher Parameter ist zu konfigurieren, wenn ein Bremswiderstand an den Altivar ATV 32/71/320/340/930 usw. angeschlossen wird ?
Wenn an den Altivar  ein Bremswiderstand angeschlossen wird, muss die 'Automatische Anpassung Auslauframpe' deaktiviert werden. Somit wird die Auslauframpe auf die im Parameter DEC eingestellte Zeit beschränkt. Die Bremsrampe DEC sollte daher ebenfalls auf eine plausible, zu der Achsenbremsung passenden, Zeit eingestellt werden.

Menü [Applikationsfuntion]
Untermenü [Rampentyp]
Parameter [Anp. Auslauframpe] BRA = nein
+ DEC Zeit prüfen
Zusätzlich muss beim ATV9x und ATV340 der Bremswiderstand in den vollständigen Einstellungen mit "Bremswiderstand BRC" auf "Yes" aktiviert werden.
Bei den Umrichtern ATV930D55M3C…D75M3C, ATV930C11N4C…C16N4C und ATV930C25N4C…C31N4C muss zusätzlich ein Bremsmodul verwendet werden da keins integriert ist.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: