FAQs durchsuchen
Wie wird der Zugriff für die APP Vijeo Design'Air in der Vijeo Designer Buildtime freigegeben?
Um für ein HMI den Zugriff mit der App Vijeo Design'Air freizugeben sind folgende Schritte in der Visualisierungssoftware Vijeo Designer durchzuführen:
1. Dem HMI (Hier ein HMIS5T) wird in dem Menü 'Netzwerk' eine IP – Adresse vergeben:
2. Unter 'Fernzugriff' wird bei Fernverwaltung die Funktion 'Vijeo Design'Air' aktiviert:
3. Das Android / Apple – Gerät wird dem gleichen Netzwerk verbunden, in dem sich das HMI befindet.
4. Die Vijeo Design'Air App wird gestartet, der Warnhinweis wird bestätigt, das Netzwerk wird durchsucht und jetzt kann eine Verbindung mit dem HMI hergestellt werden:
Die Visualisierung des HMIS5T wird jetzt auf der App angezeigt und kann von dort auch bedient werden.