Wie können wir Ihnen heute helfen?

Ist es möglich einen Motor mit kleiner Leistung an einem Frequenzumrichter mit größerer Leistung zu betreiben?

Grundsätzlich ist es möglich, einen Motor mit geringerer Leistung an einem Frequenzumrichter mit höherer Leistung zu betreiben. Dabei ist das Verhältnis zwischen der Motor- und der Umrichterleistung entscheidend. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Verhältnis von 1:4 nicht überschritten werden sollte.Beispielsweise ist es nicht empfehlenswert, einen 0,75 kW Motor mit einem 30 kW ATV zu betreiben. Für Testzwecke kann diese Kombination jedoch verwendet werden; dabei ist es jedoch notwendig, die Motorphasenüberwachung zu deaktivieren.