FAQs durchsuchen
Wie kann eine Tandem-Funktion mit den Funk-Krantastern XARS realisiert werden ?
Eines der beiden Handheld-Geräte wird als Basisstation konfiguriert. Danach werden die Konfigurationsdaten aus dem Konfigurationstool in das Basisgerät übertragen. Die gleichen Vorgangsschritte sind für das zweite Handheldgerät durchzuführen. Nun erfolgt eine Synchronisation beider Geräte, damit beide Krane synchron bedient werden können.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: