Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Gibt es in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur eine Deklassierungsmöglichkeit zum Einsatz der Schütze TeSys D bei Übertemperatur ?
Bis zu einer Umgebungstemperatur von 60° C ist eine Deklassierung nicht nötig; der Spannungsbereich geht von 0,8 bis 1,1 x Uc. Darüber hinaus ist es möglich, die Schütze mit Deklassierung bis zu einer Umgebungstemperatur von 70° C mit genau 1 x Uc einzusetzen.
Der Deklassierungswert ist 1% pro Grad Celsius ab 40°C (Bsp.:  Bei einer Umgebungstemperatur von 70° C kann ein Schütz der Baureihe Tesys D bei genau Uc mit 0,7 x In betrieben werden).