FAQs durchsuchen
Kann ein OPC Server als Datenquelle für den Vijeo Historian benutzt werden ?
Ab der Version V4.2 besitzt der Vijeo Historian einen OPC Connector. Dieser wird für die Anbindung eines OPC Servers verwendet; es kann hierzu der Schneider-Electric OPC Factory Server wie auch jeder OPC Server von Drittanbietern als Datenquelle dienen.
Beachten Sie dabei, dass der Vijeo Historian OPC Connector nur für Echtzeitdaten verwendet werden kann; daher sind OPC HA Server nicht geeignet.
Beachten Sie dabei, dass der Vijeo Historian OPC Connector nur für Echtzeitdaten verwendet werden kann; daher sind OPC HA Server nicht geeignet.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: