{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
FAQs durchsuchen
Merten Funk-Rauchmleder 548019 haben ein Fehlalarm, was ist zu tun?
ARGUS Rauchmelder sind optische Rauchmelder und arbeiten nach dem Streulichtverfahren. Diese Rauchmelder besitzen
eine beschichtete Messkammer in der eine Leuchtdiode ständig einen Lichtstrahl (Infrarot) aussendet. Im normalen Betrieb
absorbiert die Beschichtung den Lichtstrahl. Füllt sich die Messkammer mit Rauch oder anderen Fremdpartikeln, wird ein Teil des Lichtstrahls durch
die Partikel gestreut und auf einen lichtempfindlichen Sensor gelenkt. In diesem Augenblick schlägt der Rauchmelder Alarm.
Dieses Funktionsprinzip ist der Grund dafür, dass Rauchmelder keine Flammen erkennen, sondern Rauch.
Sobald die Messkammer wieder partikelfrei ist, schaltet der Rauchmelder das Signal automatisch aus oder durch Entnahme der
Batterie.

Ein Fehlalarm kann durch verschiedene Gründe hervorgerufen werden:

-elektrisches Feld, z.B. von Elektrogeräten, Energiesparlampen oder anderen Leuchten mit Vorschaltgeräten, die in unmittelbarer Nähe (<0,5 m) des Rauchmelders montiert sind
- Pollen oder feiner Staub in der Rauchkammer, sowie alle weiteren feinen Partikel, die durch Luftzug in die Rauchkammer transportiert werden können
- kleinste Insekten
- Dunstschwaden (Küche / Bad)
- Rauch ( Räucherstäbchen, große Kerzen etc.)

In allen Fällen sollte zuerst der auslösende Rauchmelder identifiziert werden. Dies ist entweder durch Aufheben der Vernetzung( Funk über die Dipschalter deaktivieren) oder während des Fehlalarms, durch Beobachtung der
Status-LED's (im Taster integriert) möglich. Nur der Alarmgebende Melder hat zusätzlich zur akustischen Signalisierung auch die LED mit eingeschaltet  (blinkt).
Wenn man alle anderen Gründe (s.o.) für die Fehlalarmierung ausschließen kann, empfehlen wir den Rauchmelder mit Hilfe eines Staubsaugers oder mit Druckluft an den Raucheintrittsgittern zu reinigen, da eine Verunreinigung
der Messkammer durch Fremdpartikel die häufigste Ursache für einen Fehlalarm ist.

Schneider Electric Österreich