Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Mit welcher Auflösung arbeitet der PID-Regler im Frequenzumrichter ATV600 / ATV900 ?
Wird als Einheit "bar" eingestellt und der min PID "PIF1 = 0 bar" und max PID "PIF2 = 10 bar" eingestellt,
dann skaliert das Gerät intern mit 10 Werten.

Als Beispiel: Auflösung des Prozesswertes im Hintergrund:
1 bar = 0 mA  und  10 bar = Endwert bei 20 mA

Hier wäre es ratsam, eine andere Einheit zu wählen z.B. mbar
Zur Verfügung steht ein 0..10 bar Sensor und mit der Wahl der Einheit "mbar" könnte wie folgt eingestellt werden:
PIF1 = 0 mbar und PIF2 = 10000 mbar --> so wird intern mit 10000 Werten skaliert, was eine genauere Regelung bedeutet.

Die maximale Auflösung beträgt 32768 Werte und darf nicht überschritten werden.