Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird eine Verbindung via Profinet mit den Frequenzumrichtern Altivar mit Hilfe der Inbetriebnahmesoftware SoMove hergestellt?
Die Servicesoftware SoMove kann sich über das Profinet Netzwerk mit den angeschlossenen Frequenzumrichtern verbinden. Dazu nutzt es den Modbus TCP Layer im OSI Schichtenmodel.
Dazu ist in der Software SoMove das folgende Verbindungsprofil einzustellen:

- Öffnen Sie die Software SoMove.
- Öffnen Sie den Menüpunkt "Kommunikation" oder auch "edit connection".
- Wählen Sie den Block "Modbus TCP" aus.
- Klicken Sie auf das Symbol "Zahnrad".
- Gehen Sie auf den Kartenreiter "Abfrage".
- Tragen Sie die TCP-Adresse (IP-Adresse) des gesamten ProfiNet Netzwerks ein(z.B. 192.168.0.0)
- Wenn mehrere Umrichter eingesetzt werden, sollte der Bereich der kleinsten bis zur größten IP-Adresse eingetragen werden
- Wird nur ein Frequenzumrichter verwendet, tragen Sie die Endung der IP-Adresse des Gerätes unter dem Punkt "Einzeln" ein(z.B. 192.168.0.5)

Dieses Verbindungsprofil bleibt solange bestehen, bis das Verbindungsprofil (siehe oben) vom Benutzer geändert wird.

Wird nun ein Suchlauf gestartet, werden alle mit Profinet verbundenen Frequenzumrichter gefunden und es kann eine Verbindung aufgebaut werden.
Bild 1

Es ist nicht vorgesehen, SoMove über die Siemens-TIA interne TCI-Schnittstelle über die Funktion "device tool" aufzurufen.