Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Ist die thermische Motorschutzüberwachung über einen PTC-Fühler beim Frequenzumrichter ATV320 möglich ?
Beim Frequenzumrichter ATV320 ist der Anschluss eines PTC-Fühlers möglich, sodass eine thermische Motorüberwachung durchgeführt werden kann.

Hierfür sind folgende Schritte durchzuführen:

1) Den Fühler an die Klemmen LI6 und COM anschliessen.
2) Die Aktivierung erfolgt über den Schalter SW2. Dieser muss auf PTC gestellt werden.

1


3) Desweiteren muss folgende Parametrierung für eine dauerhafte Überwachung durchgeführt werden:
Den Parameter [PtCL] in dem Menü FULL -> Untermenü FLt -> Untermenü PtC von [NEIN] auf [IMMER] stellen.


2

Der Schwellwert für die Auslösung beträgt 3000 OHM und der Rückfallwert 1800 OHM.
Der Schwellwert für die Kurzschlusserkennung ist < 50 OHM.