Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird das Spannungsversorgungsmodul (VPS) eingesetzt? Wo ist der Unterschied zur Versorgung mit 24 V?
Das interne Spannungsversorgungsmodul (VPS) der Micrologic X ist ein optionales Modul der Steuereinheiten Micrologic X. Es ermöglicht die Spannungsversorgung der Steuereinheit Micrologic X (24 V DC) sogar in den Fällen, bei denen kein ausreichender Strom durch den Leistungsschalter Masterpact MTZ fließt oder wenn keine externe Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Es sorgt dafür, dass einige der wegweisenden Funktionen der Micrologic X,
im Besonderen die lokale Anzeige, betriebsbereit sind.

Drei wichtige Punkte zur Erinnerung:
1) Der Basisschutz ist unabhängig von diesem VPS-Modul.
2) Während eines Auslösevorgangs ist dieses Modul nicht in der Lage, die Steuereinheit Micrologic X mit Spannung
zu versorgen (aufgrund der Tatsache, dass die Leistung den Leistungsschalter nachgeschaltet erreicht).
3) Dieses Modul ist als Option obligatorisch, wenn Micrologic 7.0 X erforderlich ist.