Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie wird beim ATV6xx die 87Hz Kennlinie eingestellt ?


Geben Sie vom Motortypenschild die Werte für den Dreieckbetrieb ein:

Beispiel :  2,2kW   Motor:
Motor Nennleistung 2,2 kW;
Motor Nennspannung 230V;
Motor Nennfrequenz 50 Hz;
Motor Nennstrom 6,4 A;

Hierzu im Menü 5.2
Regelungsart des Motors auf Standard U/f VS   einstellen.

Danach  bei den Motordaten folgendes eintragen:

Motor - Standard: "bFr"  = 50 Hz
Motor Nennleistung:  "nPr" = 2.2KW
Motor Nennspannung: "UnS" = 230V
Motor Nennstrom: "nCr" =  6.4A
Motor Nennfrequenz: "FrS" =  50Hz
Motor Nenndrehzahl: "nSP" = 1420  min-1

Bitte führen Sie anschließend eine Motormessung durch.

Jetzt im Menü 1  ( Schnellstart ) die Maximale Ausgangsfrequenz = "tFr" und  den Parameter Hohe Drehzahl „HSP“ auf 87Hz stellen.

Wichtig:
Für den 87Hz Betrieb wird ein Umrichter benötigt, der in der Lage ist, den Dreieckstrom zu liefern.
In diesem Beispiel müsste der FU für den 2,2kW Motor eine Leistung von
Wurzel(3) x 2,2kW = 3,8 ( also ein FU mit 4kW ) haben.