Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie kann ich ein externes Läutewerk an das Ritto mehrdraht Wohntelefon Elegant 1663073 anschliessen?
Mit einem Rufanschaltrelais 1664600 kann an das Ritto mehrdraht Wohntelefon Elegant 1663073 ein bauseitiges externes Läutewerk angeschlossen werden.
Siehe angehängter Anschlussplan.
Das Rufanschaltrelais 1664600 ist seit Januar 2018 nicht mehr im Lieferprogramm.
Alternativlösung:
Sofern bei dem Ritto Mehrdraht Wohntelefon 16630 mit einem Tonrufsignal geklingelt wird,
steht bei betätigen der Klingeltastet an den Klemmen 13/14 eine Gleichspannung von ca. 12 Volt DC an.
Mit dieser Gleichspannung kann z.B. ein bauseitiger Funksender angesteuert werden.
Bei der Auswahl des bauseitiger Funksender ist darauf zu achten, dass dieser über einen Optokoppler-Eingang
verfügt und für Gleich und Wechselspannung als Ansteuerspannung geeignet ist.
Eine Produktempfehlung können wir aus rechtlichen Gründen nicht machen.

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
6646_Rufanschaltrelais_mit_Minivox.pdf [44 KB]