Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie lassen sich beim Frequenzumrichter ATV930 / ATV950 verschiedene Festfrequenzen einstellen ?

Es können 2, 4, 8 oder 16 Frequenzen vorgewählt werden, wofür 1, 2, 3 oder 4 Logikeingänge benötigt werden.

Hinweis:
Um 4 Frequenzen zu erhalten sind 2 und 4 Vorwahlfrequenzen zu konfigurieren. ( PS2 und PS4 )
Um 8 Frequenzen zu erhalten sind 2, 4 und 8 Vorwahlfrequenzen zu konfigurieren. ( PS2 ,PS4 und PS8 )
Um 16 Frequenzen zu erhalten sind 2, 4, 8 und 16 Vorwahlfrequenzen zu konfigurieren. ( PS2 ,PS4,PS8 und PS16)

Nachfolgend ist ein Beispiel markiert, um die Festdrehzahl 6 "( SP6 )" anzusteuern. Dazu werden drei Logikeingänge benötigt.

Image1

Um z.B. die Festfrequenz SP6 einzustellen, sind am Frequenzumrichter folgende Einstellungen vorzunehmen:

1. Am Frequenzumrichter zuerst im Menü 5 "Vollständige Einst." den Punkt 5.12 "Allgem. Funktionen"  aufrufen.
2. Dort den Parameter "Voreing. Drehzahlen" auswählen.
3. Jetzt erfolgt die Zuweisung der Logikeingänge.
Dazu  z.Bsp. dem Parameter "2 Voreinst. Freq." den Logigkeingang DI3, dem Parameter "4 Voreinst. Freq." den Logigkeingang DI5
und dem Parameter "8 Voreinst. Freq." den Logigkeingang DI6 zuweisen.
4. Danach erfolgt die Zuweisung der verschiedenen Frequenzen bei den Parametern "Voreinst. Drehz.2" bis "Voreinst. Drehz.8"
5. Um nun die Vorwahlfrequenz "Voreinst. Drehz. 6" anzusteuern, müssen am Frequenzumrichter die Logikeingänge DI3 und DI6
mit dem Logikeingang des Fahrbefehls (DI1 für Rechtslauf oder DI2 für Linkslauf) beschaltet werden.