Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie groß sind die Ableitströme der zusätzlichen EMV-Filter des Frequenzumrichter ATV320 ?

Die Ableitströme der zusätzlichen Funkentstörfilter des ATV320 können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Funkenstörfilter ATV320Nennableitstrom bei 50Hz
VW3A442045.2 mA
VW3A442145.2 mA
VW3A442212.6 mA
VW3A4423 33 mA
VW3A4424 39 mA
VW3A4425 39 mA
VW3A4426 99 mA
VW3A31401 100 mA
VW3A31402 7 mA
VW3A31403 150 mA
VW3A31404 15 mA
VW3A31405 80 mA
VW3A31406 35 mA