Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann ein Super Premium Efficiency Motor (IE4) durch einen Softstarter ATS01 angesteuert werden ?

Es besteht eine Inkompatibilität zwischen dem Softstarter ATS01 und einem IE4- Super Premium Efficiency Motor.

Bedingt durch den hohen Anlaufstrom des Motors kommt es zu einem unrundem Hochlauf und Aussetzern beim Softstarter.

In diesem Fall könnte es besser sein, einen ATS480 zu verwenden, da dieser eine Funktion der Strombegrenzung besitzt;
auch sind Einstellmöglichkeiten für einen Schweranlauf der Klasse 20 oder Klasse 30 verfügbar.

Hierzu ist es erforderlich, den Sanftanlasser ein oder zwei Gerätegrößen größer auszuwählen.