Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Wie lässt sich ein ATV320 mit der GSD Datei eines ATV32 betreiben?

Ab der Firmware V2.9 IE34  ist es möglich, die Gerätekennung des Frequenzumrichters Altivar 320 umzustellen.
Dies hat den Vorteil, dass beim Austausch eines Frequenzumrichters ATV32 durch einen ATV320  dieser sich im Netzwerk auch wieder als ATV32 anmeldet.

Wenn man sich mittels der Programmiersoftware SoMove mit dem ATV320 verbindet, kann man die aktuelle Gerätekennung sehen.
In der Werkseinstellung steht der Parameter "NTID" auf "320".

Image1

Der Parameter "NTID" des ATV320 ab FW2.9 IE34 kann auch beim Profibus-DP verwendet werden.
Stellt man den Parameter "NTID" auf den Wert „32“,  so wird der ATV320 in der Siemens SPS weiter als ATV32 erkannt und kann angesteuert werden, ohne die GSD Datei in der S7 Steuerung zu tauschen.

Ändern lässt sich der Wert über das Drehrad.

Dazu folgenden Punkt aufrufen:  Conf -->  FULL --> CON-   -->  ntid  -->  dort auf "32" ändern.