FAQs durchsuchen
Wie ist die Funktionsweise der PowerTag NSX Module?
Der PowerTag kommuniziert über Funk mit Smartlink (SI B oder SI D), das die Daten von bis zu 20 PowerTag-Modulen im selben Schaltfeld erfassen kann.
Die Module PowerTag NSX sind kompatibel mit:
Compact NSX100/160/250,
Compact NSX400/630,
Compact NS100/160/250,
Compact NS400/630,
Compact INS250-100 A bis 250 A,
Compact INS320/400/500/630,
Compact INV100/160/200/250,
Compact INV320/400/500/630.
Aufbau:
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: