Was ist bei einem Update der Firmware eines LMC Controllers der Serie PAC Drive 3 zu beachten?
Bei der Durchführung des gewünschten Updates der Firmware sind folgende Punkte für eine erfolgreiche Ausführung und eine mögliche Rückwicklung des Updates zu beachten:
- Die verwendete Firmware und der Anwendungscode befindet sich auf der gesteckten CF-Karte
- Wenn Sie die bisher installierte Version der CF-Karte sichern, können Sie zu dieser gesicherten Version zurückkehren
- Es empfiehlt sich, mit einer zweiten CF-Karte vor Ort zu arbeiten und diese zur Durchführung einfach im LMC auszutauschen
- Zwei Parameter, die zwingend beachten werden müssen:
-- Positionen der Antriebe
-- Rezeptparameter
Diese Werte gehen mit dem Update verloren.
Aus diesem Grund ist sicherzustellen, dass der Homing-Vorgang funktioniert und die Rezeptparameter an einem anderen Ort, z.B. im HMI, gespeichert werden.