Was ist beim Batterietausch des PacDrive 3 Systems für den Motion Controller LMC300/400/600 zu beachten?
Bei eingeschalteter Steuerung kann kein Datenverlust auftreten.
Im ausgeschalteten Zustand des Controllers beträgt der Zeitraum der Datenpufferung ohne Batterie ca. 30 Sekunden.
Die Batterie sollte alle 5 Jahre getauscht werden. Überprüfen oder tauschen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät mit gesteckter Batterie über einen längeren Zeitraum nicht betreiben.