{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie viele gleichzeitige TCP-Verbindungen unterstützen die Messgeräte der PM5000-Serie?

Die PowerLogic PM5100-Serie unterstützt nur eine TCP-Verbindung.

Die PowerLogic PM5300-Serie unterstützt bis zu 3 gleichzeitige TCP-Verbindungen.

Die PowerLogic PM5500-Serie unterstützt bis zu 32 gleichzeitige TCP-Verbindungen.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen