Wie können wir Ihnen heute helfen?

Darf man einen Hauptschalter zwischen dem ATS oder ATV und dem Motor installiert werden?

In Bezug auf den Frequenzumformer tritt beim Öffnen des Leistungsschalters einen Fehler (Phasenverlust) auf, der dann am ATV selbst bestätigt werden muss. So auch für den komplexeren ATS (Bsp.: ATS22).

Ein Lasttrennschalter soll zwischen dem Motor und dem ATS01xxx auch vermieden werden, da sonst die Spannungsreduzierung beim nächsten Motorneustart nicht angewendet würde und es daher ein Start wäre, als ob es keinen ATS gäbe.

In beiden Fällen empfehlen wir daher, den abschließbaren Revisionsschalter vor dem ATV / ATS zu installieren.