Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Ursache hat der Fehler INF3 bei einem Frequenzumrichter ATV Prozess 6xx/9xx ?

Die Voraussetzung in diesem Fall ist, dass der Frequenzumrichter mit 400V AC Netzspannung und einer externen 24V DC Spannung versorgt wird.
Wird an diesem ATV Prozess 6xx/9xx im Ausschaltmoment der Leistungsspannung von 400V AC die Fehlermeldung INF3 angezeigt, sollte die Höhe der angeschlossenen Hilfspannung von 24V DC geprüft werden.
Es wird empfohlen, diesen Wert möglichst exakt einzustellen.
Messen Sie bitte die Spannung direkt an den Anschlussklemmen des ATV und stellen Sie 24,0V DC ein.
Die Spannung sollte nicht niedriger, aber auch nicht höher als 24,0 V DC sein.