Kann man problemlos eine Türkupplung mit einem gelb/roten Griff auf einen Schwarzen Leistungsschalter INS250-100 bis 630 einsetzen?
wir empfehlen beim Einsatz von einem gelb-roten Drehantrieb auch den Grundschalter mit gelber Abdeckung zu nehmen, da es sich um eine NOT-AUS Kombination handelt, die auch so erkenntlch sein muss.