Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lässt sich mittels Machine Expert eine Verbindung über CanOpen zu SoMove und einem Frequenzumrichter ATV320 herstellen?

1. Der Frequenzumrichter ist mit der Steuerung verbunden und hat eine erfolgreiche Verbindung über CanOpen zum ATV320 aufgebaut.

Image1

2. Über die markierten Schaltfächen kann eine SoMove Verbindung zum Frequenzumrichter ATV320 aufgebaut werden.

Image2


3. Es wird jetzt eine Verbindung über CanOpen zu SoMove hergestellt und dann erscheint das folgende Fenster. Andernfalls  bitte unter Punkt 4 weiterlesen.


Image3

4.  Sollte die Verbindung zu SoMove fehlgeschlagen sein oder es kam zu einer Fehlermeldung, ist folgende Einstellung zu prüfen.
Das Häkchen muss in diesem Fall entfernt werden.

Image3