Wie kann beim Frequenzumrichter ATV320 eine Sleep / Wakeup Funktion eingestellt werden?
Im folgendem Beispiel ist eine PID Regelung mit einem Drucksensor zu sehen, der am Analogeingang AI1 angeschlossen wurde. " AI1 (0-10V) --> = bis 10 bar"
Dieser Drucksensor liefert den Istwert.
Dazu werden im Frequenzumrichter folgende Einstellungen vorgenommen:
Der Frequenzumrichter soll in diesem Beispiel einen Druck von 3 bar konstant halten.
Dazu ist folgendes einzustellen:
Sleep / Wakeup:
Um die Funktion zu nutzen, wird ein Wert für die kleine Frequenz "LSP" eingetragen.
In diesem Beispiel ist LSP = 15 Hz.
Unter dem Menüpunkt "PID" befinden sich folgende Punkte:
- Betriebsdauer bei LSP // Hier wird eine Zeit eingetragen, wie lange der Umrichter "LSP" fährt, um anschließend in den Ruhemodus zu gehen (Sleep).
In diesem Beispiel ist der Parameter "TLS = 10s".
- Wert Wiederanlauf PID // Dies ist ein Prozentwert der PID-Abweichung abhängig von den Parametern "PID min" und "PID max".
In diesem Beispiel ist der Parameter "RSL = 5%". (entspricht in diesem Beispiel 0,5bar)
Funktion:
Der Umrichter wird, wenn die kleine Geschwindigkeit "LSP" länger als 10s gefahren wird, in den Sleep Modus gehen
und er wird den Betrieb wieder aufnehmen, wenn die Sollwertabweichung >= 0,5 bar beträgt.