Wie kann man zwei 300qmm-Kabel pro Phase an einen NSX400_630 anschliessen?
Mit dem Kit LV432491 (Abstand E2=52,5mm *) oder LV432493 (E2 =70mm) kann man 2 Kabel mit Kabelschuhe pro Phase anschliessen:
Artikelnummer Kabelschuhe: LV432507
es sieht so aus:
die Abmessungen *:
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich