Wie können wir Ihnen heute helfen?

Welche Funktion hat die Test-/Reset-Taste an der Micrologc X?

Mit der Test-/Reset-Taste werden folgende Funktionen ausgeführt:
  1. ​​​​​​Batterieprüfung. Test-/Reset-Taste drücken. Die vier LEDs für Auslöseursachen leuchten 1 Sekunde lang auf.  Leuchten die LEDs  nicht auf, muss die Batterie gewechselt werden.
  2. Zurücksetzen der LED für Auslöseursachen. Leuchtet eine LED für Auslöseursachen, muss die Test- /Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden, um die entsprechende LED für Auslöseursachen und die Service-LED zurückzusetzen und auszuschalten.
  3. Zurücksetzen des Steuer- und Auslösegeräts (mit Ausnahme von standardmäßigen Schutzfunktionen). Test-/Reset-Taste 15 Sekunden lang drücken.