Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Welche Baureihe kann als Ersatz für die abgekündigten HTB E/A Module verwendet werden?

Die HTB Baureihe bestand aus einem Kopfmodul, welches über eine CanOpen Verbindung mit dem LT- Pro-face HMI Panel und diversen E/A Modulen verbunden war. Mit dem System konnte man eine oder mehrere dezentrale E/ A Inseln aufbauen.

Die HTB Baureihe ist im Jahre 2021 eingestellt worden. Die gesamte Produktfamilie ist nicht mehr lieferbar.

Eine vergleichbare Funktion kann mit der TM3 Baureihe von Schneider Electric realisiert werden. Auch hier werden frei wählbare E/A Module an eine Kopfstation angeschlossen, die dann über CanOpen mit dem Pro-face HMI Panel kommuniziert.
Die Anbindung an das Pro-face Programm erfolgt, wie bei der HTB Familie, ebenfalls in GP Pro-EX. Das Verfahren ist gleich. Vor der ersten Programmierung sind die verwendeten TM3 Geräte jedoch zunächst als Geräte-Datei einzulesen.

Weitere Details zur TM3 Reihe finden Sie hier:

https://www.se.com/de/de/product-range/62131-modicon-tm3/