Wie ist die Funktionsweise einer Speicherkarte XPSMCMME0000 in Verbindung mit dem XPSMCM Safety Controller?
Im XPSMCM Safety Controller kann eine Speicherkarte (XPSMCMME0000) eingesetzt werden, die zur Speicherung/Wiederherstellung der Hardware-/Softwarekonfiguration verwendet wird.
Die Speicherkarte ist nur für den Einsatz mit dem XPSMCM Safety Controller entwickelt worden.
Wird eine Speicherkarte ohne Konfiguration während des Betriebs eingesteckt, setzt der XPSMCM Safety Controller die zuvor geladene Konfiguration fort.
Beim Einstecken einer Speicherkarte mit einer Konfiguration, die nicht mit der im XPSMCM Safety Controller übereinstimmt, wird die Konfiguration im Controller durch die Konfiguration der Speicherkarte überschrieben.
Das bedeutet, dass sämtliche Daten (einschließlich des Kennworts), die bisher im Controller XPSMCMCP0802• gespeichert waren, gelöscht werden.