Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Welche Windows Betriebssysteme unterstützen die Versionen der Software GP-Pro EX?


Wenn Sie in einer Windows 10 Umgebung arbeiten, empfehlen wir den Kauf der Pro-face HMI Programmiersoftware  GP-Pro EX mit dem Stand 4.0 (PFXEXEDV40).


Die GP-Pro EX Versionen und das unterstützte Betriebssystem stehen in folgendem Zusammenhang:

GP-Pro EX V4.06.300:   Kompatibel mit Windows 10

GP-Pro EX V4.02.000:   Kompatibel mit Windows 8.1

GP-Pro EX V3.60.000:   Kompatibel mit Windows 8

GP-Pro EX V3.00.000:   Kompatibel mit Windows 7