Wie können wir Ihnen heute helfen?

Worin besteht der Unterschied zwischen dem Leuchtmelder ZB4BV063S und dem Leuchtmelder ZB4BV063E?

Der Leuchtmelder ZB4BV063S ist mit einer geriffelten Linse ausgestattet, ein Einfügen einer Beschriftung ist nicht möglich.

Der Leuchtmelder ZB4VB063E ist mit einer glatten Linse ausgestattet, ein Einfügen einer Beschriftung ist möglich.

Der Leuchtmelder ZB4VB063E ist unter dieser Referenz nicht mehr erhältlich, kann aber über den Konfigurator auf der Homepage konfiguriert werden (siehe Link).

Die neue Referenz lautet ZB4BV063


https://www.se.com/de/de/product/ZB4BV063/leuchtmelder,-ø-22,-rund,-kalotte,-blau/?range=632-harmony-xb4

Schneider Electric Österreich

Anlage(n)
Harmony XB4_ZB4BV063S.pdf [188.73 KB]
Harmony XB4_ZB4BV063.pdf [189.08 KB]
Harmony XB4_ZB4BV063E.pdf [238.46 KB]
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: