Welcher Unterschied gibt zwischen Micrologic 2.2 und 2.2M?
Der Micrologic 2.2 M hat die Schutzfunktion Phasenunsymmetrie und Integriertes Thermisches Relais mit Klasse5, 10 und 20
Beispiel: Artikelnummer C1032M050
Die Auslöseklasse bestimmt die Auslösekennlinie des thermischen Schutzes (Kennlinie mit
inverser Zeitcharakteristik) eines Motorstarters. In der Norm IEC 60947-4-1 werden die Auslöseklassen
5, 10, 20 und 30 definiert. Diese Werte sind die maximalen Werte für die Dauer eines Motoranlaufs in Sekunden bei einem Anlaufstrom von 7,2 x Ir (Ir = Einstellung des thermischen Schutzes, angegeben auf dem Typenschild des Motors).
Title => Wo findet man die Einstellungen für Micrologic 2.2M bzw. 2.3M von der Compact NSX100-630 Serie?
URL => https://www.se.com/de/de/faqs/FAQ000057935
Veröffentlicht für: Schneider Electric Österreich