Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann der Frequenzumrichter ATV320 direkt mit dem Zuschalten der Netzspannung starten?

Damit der Frequenzumrichter ATV320 direkt mit dem Zuschalten der Netzspannung starten kann, sind folgende Schritte notwendig:

--   Im Menü I_O (Ein- Ausgänge) den Parameter TCT (Typ Zweidrahtsteuerung) von "trn" auf " LEL" ändern.

CONF -> FULL -> I_O -> TCT -> trn auf LEL

--   Eine Brücke ist zwischen den Klemmen +24 und DI1 zu legen.

Bild1




Sollte kein Sollwert anliegen, ist im Menü SET der Parameter LSP auf die gewünschte Frequenz zu stellen.

CONF -> FULL -> SET -> LSP -> gewünschte Frequenz (Hz)

ACHTUNG ! Ein Anhalten ist nur durch Öffnen des STO Kanals oder durch abschalten der Netzspannung möglich !