Wie können wir Ihnen heute helfen?

Wie lange dauert es, bis der Compact NSX630 mit Micrologic 2.3 ausschaltet (tr=?)?

Beim Micrologic 2.3 funkzioniet die Auslösezeit so wie im Bild:

bei 1,5 Mal Ir dauert es 400 Sekunden bis der LS ausschaltet

bei 6 x Ir dauert 16 Sekunden

bei 7,2 x Ir dauert 11 Sekunden

1