Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
		
Wie können wir Ihnen heute helfen?
Was ist zu beachten, wenn der Servoverstärker Lexium 28 mit einer FI-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung von 30mA betrieben wird?

Der Servoverstärker Lexium 28 ist ein Industrieprodukt und nicht für einen Betrieb mit einer FI-Fehlerstrom-Schutzeinrichtung von 30mA  vorgesehen.

Aufgrund der internen Y-Kondensatoren und der elektrischen Verbindung zum PE-Potential kommt es zu einem erhöhten Ableitstrom.

Zu beachten ist, dass eine 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung schon bei 15 mA auslösen kann. Außerdem fließt ein hochfrequenter Ableitstrom, der in der Messung nicht berücksichtigt wird. Die Reaktion hierauf hängt vom Typ der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ab.

Verwenden Sie

  • für einphasige Antriebsverstärker eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RDC / GFCI) vom Typ A
  • für alle nicht einphasigen Antriebsverstärker eine allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ B mit Zulassung für Frequenzumrichter


Bedingungen bei der Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:

  • Das Produkt hat beim Einschalten einen erhöhten Ableitstrom.
  • Wählen Sie Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einer Ansprechverzögerung, damit die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung beim Einschalten des Produkts nicht unbeabsichtigt auslöst.
  • Hochfrequente Ströme müssen gefiltert werden

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: