Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie wird die Fehlermeldung "Failed to check password" bei einer Übertragung mit der Software GP-Pro Ex auf ein HMI verhindert?

Mit der Pro-face Programmiersoftware GP-Pro EX können Projekte per USB Kabel, USB-Stick oder LAN auf ein IPC oder HMI geladen werden. Wird eine Übertragung über LAN ausgewählt, wird der Datenverkehr über die Firewall Struktur des PCs geleitet. Bei USB findet eine Übertragung direkt über die USB Schnittstelle des PCs statt.

Die Sicherheitseinstellungen im LAN Netzwerk können unter Umständen die Übertragung ablehnen. Da zu Beginn der Übertragung der "connection key" und ein optionales Passwort im HMI abgefragt werden und dieser Abruf eventuell wegen oben genannter Sicherheitseinstellung nicht möglich ist, wird Ihnen im Übertragungsfenster ein Abbruch mit der Meldung "Failed to check the password " angezeigt.


111


Lösung:

Stellen Sie in den Transfer Settings nun an zwei Stellen die Funktion PASV ein.
PASV ist eine FTP Client->Server Funktion.

1.

222

2.

333



Testen Sie nun die Übertragung erneut.