Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Wie ist die Fernwartungssoftware 'Remote HMI' zu erwerben und zu lizensieren?

Remote HMI ist eine Software zur Fernwartung der Pro-face HMIs oder IPCs. Die Software kann auf einem PC, Tablet oder Smartphone installiert werden; man erhält von diesem Gerät aus Zugriff auf die HMI / IPC Bildschirmansicht. Je nach Einstellung kann das Gerät darüber aus der Ferne beobachtet und bedient werden.

Eine Benutzung über ein Android oder Apple Gerät erfolgt über die Installation der kostenpflichten App aus dem jeweiligen App Store. Die Berechnung erfolgt innerhalb des App Stores.

Für die Verwendung der Software auf einem PC ist ein Lizenzschlüssel zu erwerben. Pro fernbedienendem PC ist eine Einzellizenz notwendig.

Folgende Lizenzen sind erhältlich:

PFXEXRHCLS für eine Lizenz
PFXEXRHCLS10 für 10 Lizenzen
PFXEXRHCLS30 für 30 Lizenzen

Für beide Gerätegruppen stehen kostenlose Trial Versionen zur Verfügung. Mit diesen Versionen kann die Verbindung vor dem Erwerb der Lizenzen getestet werden.

Die Vorgängerversion hieß 'GP viewer'.