Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Welches Kabel wird benötigt, um das Projekt aus einem abgekündigten GPxxx HMI Panel zu laden?

Sollte ein abgekündigtes GPxxx HMI Panel (z.B GP377, nicht GP3xxx) getauscht werden, ist zunächst das installierte Projekt zu sichern. Die Panel dieser Generation waren mit einem runden ca. 1 cm großen Port (genannt: Tool connector) ausgestattet, der zur Projekt-Übertragung vorgesehen war. Eine Übertragung über die seriellen Schnittstellen oder den LAN Port war nicht vorgesehen.

Da diese Generation schon länger abgekündigt ist, kann das für die Übertragung notwendige Kabel nicht mehr bei Schneider Electric/ Pro-face direkt erworben werden. Es gibt im Netz diverse Händler, die einen Nachbau des Kabels anbieten.

Es gibt eine Version mit

-  COM Anschluss auf der PC Seite (Artikel: USB GPW-CB02)

und eine Version mit

-  USB Anschluss auf der PC Seite (Artikel: USB-GPW-CB03).

Die alten Artikelbezeichnungen wurden für diese Artikel übernommen und es kann mit Internetsuchmaschinen nach diesen Bezeichnern gesucht werden.

Für die Übertragung wurde die Software GP Pro III (nicht GP Pro EX 3. usw.) verwendet. Diese muss auf dem PC vorhanden sein.

Achtung: Seitens Schneider Electric wird kein Support  mehr für diese Generation angeboten.