Pro-face: Was ist bei der Programmiersoftware GP-Pro EX hinsichtlich der Versionen zu beachten?
Im September 2024 ist die aktuelle Version der Programmiersoftware GP Pro-EX die Version 4.09.550.
Die Vorgängerversionen unterteilen sich in einen Versionsstand 4, 3 oder 2.xx.xxx und in eine Unterversion wie z.B. x.09.550 (angelehnt an die Version September 2024).
Der Versionsstand bezeichnet die Hauptversion des Programms.
Für jede Hauptversion wird eine Lizenz benötigt. Eine Lizenz der Version 3.xx.xxx kann nicht für die Lizensierung einer Version 4.xx.xxx eingesetzt werden. Hier ist der Erwerb einer neuen Lizenz vorgesehen.
Die zweite Angabe, in diesem Beispiel ist es die Unterversion x.09.550, bezeichnet die Versionen der Korrekturen und Ergänzungen. Diese Versionen können mit der Update Funktion erhöht werden. Aufgrund von Cybersecurity Richtlinien empfiehlt es sich immer, den neuesten Stand zu verwenden.
Beachten Sie, dass ein mit einer bestimmten Version erstelltes oder abgespeichertes Software-Projekt nicht mehr mit einer kleineren Version zu öffnen ist. Dies gilt auch für das Transfer Tool.
Wollen Sie mehrere Versionen parallel installieren, ist während des Installationsvorgangs jeweils ein separater Speicherort anzugeben. Ebenso sollte der Name des Shortcuts auf die jeweilige Version angepasst werden.